Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
工具/软件:
代表客户发帖。
尝试加载 IS25LX046.json 文件时出现问题。

Show Details(显示详细信息)提供以下功能:
错误:节点:内部/模块/CJS/loader:1078
抛出错误;
^μ s
错误:找不到模块“C:\ti\ccs2020\ccs\eclipse\“C:\ti\mcu_plus_sdk_am261x_10_02_00_15\source\sysconfig\board\.meta\flash\copyutil.js“
在 Module._resolveFilename(节点:internal/modules/CJS/loader:1075:15)
AT Module._load(节点:internal/modules/CJS/loader:920:27)
在 function.executeUserEntryPoint [作为 runMain](节点:内部/模块/RUN_MAIN:81:12)
在 node:internal/main/run_main_module:23:47{
代码:“MIDULE_NOT_FOUND “、
需求堆栈:[]
}
node.js v18.16.0
在 window.eclipseSpawnCallback (http://localhost:63340/ccs-webview/sysconfig_PNGmOuHBh4y15abj/ui.js:312:773198)
http://localhost:63340/ccs-webview/sysconfig-shim.js:39:33
此致、
Zackary Fleenor