This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Sysconfig:错误:找不到模块 (copyutil.js)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1543745/sysconfig-error-cannot-find-module-copyutil-js

器件型号:SysConfig


工具/软件:

代表客户发帖。

尝试加载 IS25LX046.json 文件时出现问题。

Show Details(显示详细信息)提供以下功能:

错误:节点:内部/模块/CJS/loader:1078

 

 抛出错误;

 ^μ s

 

错误:找不到模块“C:\ti\ccs2020\ccs\eclipse\“C:\ti\mcu_plus_sdk_am261x_10_02_00_15\source\sysconfig\board\.meta\flash\copyutil.js“

   在 Module._resolveFilename(节点:internal/modules/CJS/loader:1075:15)

   AT Module._load(节点:internal/modules/CJS/loader:920:27)

   在 function.executeUserEntryPoint [作为 runMain](节点:内部/模块/RUN_MAIN:81:12)

   在 node:internal/main/run_main_module:23:47{

 代码:“MIDULE_NOT_FOUND “、

 需求堆栈:[]

}

 

node.js v18.16.0

 

   在 window.eclipseSpawnCallback (http://localhost:63340/ccs-webview/sysconfig_PNGmOuHBh4y15abj/ui.js:312:773198)

   http://localhost:63340/ccs-webview/sysconfig-shim.js:39:33

此致、

Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“314156" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1543745/sysconfig-uniflash-error-cannot-find-module-copyutil-js 错误:找不到模块'C:\ti\ccs2020\ccs\eclipse\“C:\ti\mcu_plus_sdk_am261x_10_02_00_15\source\sysconfig\board\.meta\flash\copyutil.js“

    该路径看起来是两条单独路径的不正确组合。 不知道是怎么发生的。 我将把此主题提交给 SysConfig 团队以获取进一步建议。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程人员查看过、它似乎与此已知问题有关:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12569