Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, SYSCONFIG
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好团队:
在查看工业通信 SDK 中的 EtherCAT 从站数据表时、我发现电缆冗余支持存在差异。
似乎只有 AM243x EVM 支持此功能、而 LP 则不支持。
您能告诉我为什么吗?

此致、
TED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, SYSCONFIG
工具/软件:
您好团队:
在查看工业通信 SDK 中的 EtherCAT 从站数据表时、我发现电缆冗余支持存在差异。
似乎只有 AM243x EVM 支持此功能、而 LP 则不支持。
您能告诉我为什么吗?

此致、
TED
如果客户遵循下面的说明、它是否可以工作?
| 参数 | 数据值 |
|---|---|
| CPU + OS | r5fss0-0 FreeRTOS |
| ICSSG | ICSSG1 |
| 工具链 | TI-ARM-CLANG |
| 一起使用 | am243x-EVM、am243x-lp(E3 修订版) |
| 示例文件夹 | examples/industrial_comms/EtherCAT_subdevice_demo |
如上所述、SDK 示例尚未启用电缆冗余、但仅适用于 am243x-LP 的 E3 版本。 若要在 E1/E2 版本上运行该器件、需要进行以下更改。
此致、
TED
尊敬的 Ted:
我指的是最新的 SDK 文档: EtherCAT subdevice Beckhoff SSC Demo v11.00
此致、
Aaron
尊敬的 Ted:
可以通过使用 MLINK 输入引脚或 MDIO 内部状态机来确定链路状态、具体取决于 MDIOUSERPHYSELn 寄存器中的 LINKSEL 位。 基于 MDIO 状态机的检测速度很慢、因为 MDIO 控制器到 PHY 之间有一条串行链路用于传播讯息、通常需要的时间为 200 到 250µs。
MLINK/mii_rxlink 检测发生的速度与 PHY 切换链路的速度一样快、通常在 10µs 内、这由 PHY 先进的链接断开功能提供。
从 EtherCAT 功能点来看、性能不会有任何差异。 这是实现快速链路检测和测试电缆冗余所必需的(该功能可确保即使主器件的两个端口之间的网络中存在单个链路中断,也可以访问所有子器件)。
此致、
Aaron