Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5156工具/软件:
您好、
我们将 LM5156-Q1 用于 40V 至 80V 升压电路、 我们 在输入电源上使用 470000uF 电容器、并 将 55 Ω 电阻器用于负载、
现在、我们发现上电上升太慢、请参考下面的波形、蓝线是 80V 输出电压、黄线是触发负载对地电流、
升压输出需要很长的时间(约 50ms)才能平稳充电;

下面的波形、黄线是 MOSFET 栅极开关、蓝线的两个脉冲之间的间隔相同、无论触发脉冲的速度如何都是如此。