This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:输出电压上升时间太慢

Guru**** 2567785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1543104/lm5156-the-output-voltage-rise-time-is-too-slow

器件型号:LM5156


工具/软件:

您好、

我们将 LM5156-Q1 用于 40V 至 80V 升压电路、 我们 在输入电源上使用 470000uF 电容器、并 将 55 Ω 电阻器用于负载、

现在、我们发现上电上升太慢、请参考下面的波形、蓝线是 80V 输出电压、黄线是触发负载对地电流、

升压输出需要很长的时间(约 50ms)才能平稳充电;

下面的波形、黄线是 MOSFET 栅极开关、蓝线的两个脉冲之间的间隔相同、无论触发脉冲的速度如何都是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    您还能否将原理图和测试点附加到此处波形的原理图上。 还请指定 Vin、Vout、Iout 详细信息。

    如果您可以发送清晰的范围快照、这将是非常感谢的。  

    此致、

    Mounika.