This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SEP:nPORRST 引脚运行

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010-SEP, LAUNCHXL2-570LC43, TL7700-SEP, SN54SC4T08-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1527342/tms570lc4357-sep-operating-nporrst-pin

器件型号:TMS570LC4357-SEP
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-570LC43TL7700-SEPSN54SC4T08-SEP、TPS7H4010-SEP

工具/软件:

您好:

我需要对的操作进行一些澄清 nPORRST 上的电压引脚。

在中 LAUNCHXL2-570LC43 LaunchPad 原理图、仅限 1.2V 内核电压 使用电压监控器进行监控。 打开了 没有适用于 3.3V IO 电源的监控器 。 这会引发一个问题、因为如果 3.3V 电压轨降至其最小工作电压以下、则可能会导致该问题 不可预测的 IO 行为

相比之下、 TMS570LC43x HDK EVK 原理图中包含 适用于 1.2V 和 3.3V 的电压监控器

问题:

  1. 建议采用哪种方法 — 仅监控 1.2V 或同时监控 1.2V 和 3.3V?

  2. 在我的设计中 、电源时序为:
    1.2V (Vcore)→。 3.3V (Vccio)

  3. 目前、我已经提出了 nPORRST 引脚 将电池电压设置为 3.3V。 但是、根据 TI 论坛 帖子、这种方法似乎是这样的 不推荐

建议的解决方案:

最大电流 两个 TL7700-SEP 电压监控器(一个用于 1.2V、一个用于 3.3V、其 TPO 设置为 1.1ms)并将其输出馈送到 与门 (SN54SC4T08-SEP) 。 与门输出将驱动 MCU nPORRST 引脚。

  • 这是 A 有效和可靠的方法

或者、我使用的是 TPS7H4010-SEP 用于生成 1.2V 和 3.3V 电压的降压转换器。 。  PGOOD 输出  1.2V 降压驱动 EN 引脚 开关频率。 我还可以将两个 PGOOD 信号连接到与门和驱动器的输入端 nPORRST 开关频率。

但是、在此配置中、我担心会满足 最小 1ms nPORRST 保持时间要求 、因为 PGOOD 信号可能会太快地失效。

请求:

请告知:

  • 哪种方法更适合?

  • 是否有更简单或更可靠的替代方法来正确管理 nPORRST 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    建议使用哪种方法—仅监控 1.2V 或同时监控 1.2V 和 3.3V?

    是的、最好同时监控 1.2V 和 3.3V。 LaunchPad 主要针对低成本和小尺寸而设计、这就是 HDK 在 Launchpad 中漏掉某些模块的原因。

    在我的设计中 、电源时序为:
    1.2V (Vcore)3.3V (Vccio).[/报价]

    您的电源时序很好。

    唯一重要的是、只要 nPORRST 保持低电平、直到两个电源稳定。

    目前、我已经上拉了 nPORRST 引脚 将电池电压设置为 3.3V。 但是、根据 TI 论坛 帖子、这种方法似乎是这样的 不推荐 .

    没错、TI 不建议在 nPORRST 上使用连接到 3.3V 的 10k 上拉电阻器。

    留出 一些时间来验证您建议的解决方案。

    --
    此致、
    Jagadish。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、
    我仍在等待您的答复。

    另外、如果我将 OCSIN 引脚与 3.3V LVCMOS TCXO 一起使用、您能告诉我它的电流消耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gandhi:

    另外、如果我将 OCSIN 引脚与 3.3V LVCMOS TCXO 一起使用、能否让我知道它的电流消耗?

    此引脚上的电流消耗取决于您使用的是晶体振荡器还是外部时钟源。

    如果您需要此数据来估算功率预算、则可以假设:

    FIR 外部时钟输入可采用~1uA、而如果使用晶体振荡器、则可以假定 1mA。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“524805" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1527342/tms570lc4357-sep-operating-nporrst-pin/5881205

    留出 一些时间来验证您建议的解决方案。

    [/报价]

    我仍在等待你对此的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir Gandhi:

    我仍在等待您对此的回复。

    抱歉、我不是完全精通硬件设计的专家、因此我希望其他硬件专家同事能够帮助我了解这些解决方案。

    请给我更多时间来完成此操作、可能需要几天时间。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir Gandhi:

    1.方法 1:两个 TL7700-SEP 监控器+ SN54SC4T08-SEP 与门

    • 这种方法似乎非常有效和可靠。  这通常是推荐用于生成稳健上电复位的方法。
    • 符合 th(PORRST)  Tpo 在每个 TL7700-SEP 上设置 1.1ms 是关键。 和栅极输出将保持低电平(置为有效) nPORRST   、直到两个电压轨都稳定并且 它们各自的 1.1ms 延迟已经过。 这可以保证 nPORRST   两个电源稳定后保持低电平至少 1.1ms、从而轻松满足 1ms 的最低要求。
    • 干净信号:  电压监控器旨在提供干净的去抖复位信号、这有助于满足 tf(nPORRST) 干扰滤波器要求。
    • 抗辐射:  所有元件均为 SEP 级、适用于您的应用。

    2.方法 2:TPS7H4010-SEP PGOODS + SN54SC4T08-SEP 与门

    • 可靠性较低、存在严重问题。  您的顾虑 th(PORRST) 是绝对正确的。
    • th(PORRST) 挑战:   一旦 电压处于稳压状态、PGOOD 信号就会置位。 它们  本身不会  调节后提供延迟。 虽然降压转换器有启动时间、但 PGOOD 信号将在电压稳定后迅速变为高电平。 没有内置机制可 nPORRST   稳定后所需的 1ms 内保持低电平。
    • 不可预测的延迟:  从上电到 PGOOD 置为有效的实际延迟取决于多种因素(负载,输入电压斜坡,元件容差,温度)。 依靠这个固有的启动时间来满足 最短 保持时间存在风险、并且通常并不稳健。

    方法 1(两个 TL7700-SEP 监控器+和门)明显更合适、更可靠。  它 th(PORRST) 通过 Tpo 监控器的可配置延迟来直接满足关键的 1ms 保持时间要求。 这在电源稳定后提供了一个保证的、可预测的延迟、从而确保 MCU 正确复位。  全面测试温度和电源电压变化时的上电复位行为、以确认其满足所有 MCU 要求。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish!