Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
最近、我从 TI FAE 收到了几个外部 XDS110 调试器作为样片。 当通过分线板上的 JTAG 连接在 AM263P4-CC 评估板上测试它们时、我发现 Uniflash 无法正确识别器件。
下面是一个屏幕截图。 红色框中的顶部器件是连接到笔记本电脑的外部 XDS110。 绿色框中的底部器件是板载 XDS110 调试器的 CC 评估板。
外部调试器会显示“serial number:NoSerial“和“Device:(Click to Manually select)“。 (请参阅随附的图像)
但是、尽管缺少信息、调试器似乎仍然可以正常工作。
有没有方法可以轻松解决此问题?
谢谢。
外部调试器信息:
批次:4018021SVT
序列号 8482301739
518155-0001R 修订版 A