This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:外部 XDS110 调试器似乎未正确编程

Guru**** 2588685 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538378/tmdsemu110-u-external-xds110-debugger-does-not-seem-to-be-programmed-properly

器件型号:TMDSEMU110-U
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

最近、我从 TI FAE 收到了几个外部 XDS110 调试器作为样片。   当通过分线板上的 JTAG 连接在 AM263P4-CC 评估板上测试它们时、我发现 Uniflash 无法正确识别器件。

下面是一个屏幕截图。  红色框中的顶部器件是连接到笔记本电脑的外部 XDS110。  绿色框中的底部器件是板载 XDS110 调试器的 CC 评估板。

外部调试器会显示“serial number:NoSerial“和“Device:(Click to Manually select)“。  (请参阅随附的图像)

但是、尽管缺少信息、调试器似乎仍然可以正常工作。   

有没有方法可以轻松解决此问题?

谢谢。

外部调试器信息:

批次:4018021SVT

序列号 8482301739

518155-0001R 修订版 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的 UniFlash 是哪个版本? 当您在绿框右侧选择器件时、调试器就会工作?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash 9.1.0.5175

    绿色框是 Control Card 的板载调试器。  这不会起作用、因为我已将 JTAG 路径多路复用器 (SW1) 切换到使用 HSEC 来测试外部调试器。

    但是、是的、如果我使用 SW1 选择了板载 JTAG、板载调试器工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我明白了。 如果手动选择器件(如红色框中所示)、是否能够连接外部调试器?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、调试器工作正常。   是否有一种简单的方法可以让我在调试器上编程序列号?   还是只能在您的工厂实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、这是可以实现的。 请在 CCS 中使用 xdsdfu 实用程序 (ccs\ccs_base\common\uscif\xds110) 并参阅 XDS110SupportReadMe.pdf 文档。  此实用程序将允许您根据需要设置调试器的序列号和器件配置。  

    此致、

    马特