This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:我有升压转换器 TPS92682EVM-069、无需 MSP-EXP432E401Y 即可为其供电

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92682EVM-069, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540549/msp-exp432e401y-i-have-a-boost-converter-tps92682evm-069-and-i-need-to-power-it-up-without-msp-exp432e401y

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:TPS92682EVM-069

工具/软件:

您好:

我无法获取 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 板、但我想为 TPS92682EVM-069 评估板加电。 我尝试在供应商的目录中找到 LaunchPad、但找不到了。 TI 是否提供了可以运行  TPS92682EVM-069 的替代电路板?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法获取 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 板、
    我尝试在供应商的目录中找到 LaunchPad、但无法再找到它。

    您无法获得 MSP-EXP432E401Y LaunchPad? 您可以从产品网站 https://www.ti.com/tool/MSP-EXP432E401Y 订购 LaunchPad

    是否是 TI 提供的一款可运行  TPS92682EVM-069 的替代电路板?

    我不熟悉 TPS 产品、但根据其产品描述、LaunchPad 用于通过 UART 接口控制/编程 TPS 的电压。 因此、理论上、可以使用任何具有 UART 端口的 MCU。 但是、GUI 工具专为 MSP-EXP432E401Y 而设计。 这意味着如果不将 GUI 移植到替代 LaunchPad、其他电路板将无法工作。 请从其产品网页订购 MSP-EXP432E401Y LaunchPad、这样即可运行开箱即用演示。 如果您对 TPS92682EVM-069 评估板有其他问题、我会将您的职位转发给相应的专家。  

    TPS92682EVM-069 具有两相恒压升压稳压器、该稳压器基于具有 SPI 接口器件的 TPS92682 双通道控制器。 其工作输入电压范围为 6V 至 42V、总功率输出为 90W、最大输出电压为 60V。 该 EVM 可支持 100W 的最大输入功率。 EVM 可提供 1.6A/通道的最大输出电流。    可通过 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPadTm 开发套件等串行接口对输出电压进行编程。 TPS92682 评估软件包可提供基于计算机的 GUI、使用户能够控制输出电压并监控故障报告功能。