Other Parts Discussed in Thread: TPS92682EVM-069, MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:TPS92682EVM-069、
工具/软件:
您好:
我无法获取 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 板、但我想为 TPS92682EVM-069 评估板加电。 我尝试在供应商的目录中找到 LaunchPad、但找不到了。 TI 是否提供了可以运行 TPS92682EVM-069 的替代电路板?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS92682EVM-069, MSP-EXP432E401Y
工具/软件:
您好:
我无法获取 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 板、但我想为 TPS92682EVM-069 评估板加电。 我尝试在供应商的目录中找到 LaunchPad、但找不到了。 TI 是否提供了可以运行 TPS92682EVM-069 的替代电路板?
此致。
您好、
我无法获取 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 板、
我尝试在供应商的目录中找到 LaunchPad、但无法再找到它。
您无法获得 MSP-EXP432E401Y LaunchPad? 您可以从产品网站 https://www.ti.com/tool/MSP-EXP432E401Y 订购 LaunchPad。
是否是 TI 提供的一款可运行 TPS92682EVM-069 的替代电路板?
我不熟悉 TPS 产品、但根据其产品描述、LaunchPad 用于通过 UART 接口控制/编程 TPS 的电压。 因此、理论上、可以使用任何具有 UART 端口的 MCU。 但是、GUI 工具专为 MSP-EXP432E401Y 而设计。 这意味着如果不将 GUI 移植到替代 LaunchPad、其他电路板将无法工作。 请从其产品网页订购 MSP-EXP432E401Y LaunchPad、这样即可运行开箱即用演示。 如果您对 TPS92682EVM-069 评估板有其他问题、我会将您的职位转发给相应的专家。
TPS92682EVM-069 具有两相恒压升压稳压器、该稳压器基于具有 SPI 接口器件的 TPS92682 双通道控制器。 其工作输入电压范围为 6V 至 42V、总功率输出为 90W、最大输出电压为 60V。 该 EVM 可支持 100W 的最大输入功率。 EVM 可提供 1.6A/通道的最大输出电流。 可通过 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad 开发套件等串行接口对输出电压进行编程。 TPS92682 评估软件包可提供基于计算机的 GUI、使用户能够控制输出电压并监控故障报告功能。