Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507-Q1Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507
工具/软件:
尊敬的 TI:
我们希望使用 RTC 作为输出系统的时钟时间,我们设置了“低功耗策略“ standby0 ,时钟运行状态运行良好
但我们调用 ___ WFI () 并唤醒它,时钟将变为默认值,我们使用 API 检查时间: DL_RTC_getCalendarTime
我的问题是:RTC 日历是否在低功耗模式下工作? 如果是、是否需要任何特殊配置?