This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:从睡眠状态唤醒后、日历的 RTC 恢复为默认值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540214/mspm0g3507-q1-rtc-of-calendar-back-to-default-value-after-wakeup-from-sleep

器件型号:MSPM0G3507-Q1
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们希望使用 RTC 作为输出系统的时钟时间,我们设置了“低功耗策略“ standby0 ,时钟运行状态运行良好

但我们调用  ___ WFI () 并唤醒它,时钟将变为默认值,我们使用 API 检查时间:   DL_RTC_getCalendarTime

我的问题是:RTC 日历是否在低功耗模式下工作? 如果是、是否需要任何特殊配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    RTC 日历应在低功耗模式下工作。 您是否尝试过 SDK 中的演示代码?  C:\ti\mspm0_sdk_2_04_00_06\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\RTC_calendar_ALARM_STANDBY

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享工程可以直接编译和运行、我检查了 SDK 中的示例代码、它无法编译、因此我设置的工程非常像、但无法正常运行

    这个 E2E 所有者的帐户不能回复消息:( ,依赖这个新帐户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以构建工程、没有错误。 我还会调试工程、不会遇到您的问题。  时钟继续不会复位。  

    此致、

    现金好