This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:无法完成刻录、重写和仿真。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1539600/tmds243evm-burning-rewriting-and-simulation-cannot-be-completed

器件型号:TMDS243EVM


工具/软件:

抱歉,浏览器自动翻译了我输入的内容。 启用 DAP 时、“Connecting Target“器件出现的错误消息在地址 0x80d1 处显示“Breakpoint",“,没有、没有可用的调试信息或在程序代码之外。 加载后、控制台指示已通过 GEL 发出 CPU 复位(软复位)。 尝试通过 UART 写入二进制初始化文件时发生错误、如图所示。 之前在 E2E 中找到了相关示例、尝试构建 system_freertos_nortos 示例、但在尝试再次刷写时、CCS 表明无法成功构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您在上面分享的屏幕截图告诉您尝试刷新的文件不存在或不可用。

    请共享您的 default_sbl_ospi.cfg 文件。

    此致、

    Tushar