This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:TMDS243EVM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1539094/tmds243evm-tmds243evm

器件型号:TMDS243EVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

你(们)好

 刷新 并 写入  二进制 初始化 文件时、  错误 报告   如下所示。   起初、 我 怀疑我          的 计算机环境有问题、        更换  计算机后仍然是这样。  这种 情况 发生 在 我 未能     用 uniflash 刻录程序后。  此外、  伴随的 情况 是    、   启用 xds110 调试器     时、 连接 目标时的错误报告消息   在 地址 “0x80d1"处“处中断。  由于 没有   可用的调试信息 、或者 在  程序 代码。之外的     情况下、当我加载程序时、  控制台 会提示 我      已   通过 GEL 发出 CPU 复位(软复位)。  

您能否帮助确认原因? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    配置文件正在查找 ipc_notify_echo_system.release.appimage_XIP、主要是因为您尚未重新构建 ipc_notify_echo 示例的系统二进制文件而未找到该文件。 请构建 system_freertos_nortos 示例并尝试再次刷写。

    此致、

    会面。