Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS243EVMThread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
你(们)好
刷新 并 写入 二进制 初始化 文件时、 错误 报告 如下所示。 起初、 我 怀疑我 的 计算机环境有问题、 更换 计算机后仍然是这样。 这种 情况 发生 在 我 未能 用 uniflash 刻录程序后。 此外、 伴随的 情况 是 、 启用 xds110 调试器 时、 连接 目标时的错误报告消息 在 地址 “0x80d1"处“处中断。 由于 没有 可用的调试信息 、或者 在 程序 代码。之外的 情况下、当我加载程序时、 控制台 会提示 我 已 通过 GEL 发出 CPU 复位(软复位)。
您能否帮助确认原因? 谢谢你