This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:[ERROR] XMODEM 发送失败

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538437/lp-am243-error-xmodem-send-failed

器件型号:LP-AM243
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的 Sirs:

在尝试刷写 AM243x LaunchPad 时、我遇到了一些问题。 我已经尝试了以下三种方法:

  1. 使用带有引导模式的 Windows 命令行:UART 模式

    • 我编辑了 default_sbl_ospi.cfg 文件以指定所需的 appimage.hs_fs appimage_XIP

    • 然后运行以下命令:
      “Python uart_uniflash.py -p COM8 --cfg=sbl_prebuilt/am243x-lp/default_sbl_ospi.cfg“

    • 但是、我得到了以下错误:


  2. 将配置设置为“AM243X(串行)“时使用 UniFlash 工具、引导模式也是 UART 模式

    • 设置如下所示:


    • 出现以下错误:


  3. 使用 UniFlash 工具并将配置设置为“LP-AM243 (LaunchPad)“、并将引导模式设置为 DEV 模式

    • 设置如下所示:


    • 出现以下错误:


是否有办法解决此问题? 或者我的闪存可能有问题?

其他信息:
当引导模式设置为 QSPI 闪存模式时、我可以看到以下串行输出:

谢谢您、
Harry Chu