Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-AM243
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
尊敬的 Sirs:
在尝试刷写 AM243x LaunchPad 时、我遇到了一些问题。 我已经尝试了以下三种方法:
- 使用带有引导模式的 Windows 命令行:UART 模式
- 我编辑了 default_sbl_ospi.cfg 文件以指定所需的 appimage.hs_fs 和 appimage_XIP。
- 然后运行以下命令:
“Python uart_uniflash.py -p COM8 --cfg=sbl_prebuilt/am243x-lp/default_sbl_ospi.cfg“ - 但是、我得到了以下错误:

- 我编辑了 default_sbl_ospi.cfg 文件以指定所需的 appimage.hs_fs 和 appimage_XIP。
- 将配置设置为“AM243X(串行)“时使用 UniFlash 工具、引导模式也是 UART 模式
- 设置如下所示:


- 出现以下错误:

- 设置如下所示:
- 使用 UniFlash 工具并将配置设置为“LP-AM243 (LaunchPad)“、并将引导模式设置为 DEV 模式
- 设置如下所示:

- 出现以下错误:

- 设置如下所示:
是否有办法解决此问题? 或者我的闪存可能有问题?
其他信息:
当引导模式设置为 QSPI 闪存模式时、我可以看到以下串行输出: 
谢谢您、
Harry Chu