This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:芯片加密

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538432/uniflash-chip-encryption

器件型号:UNIFLASH


工具/软件:

在此版本的 UniFlash 中、芯片加密设置(或禁用芯片读取)的功能在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    听起来您正在尝试禁用调试访问。 这可在 CCS 的 syscfg 的“Configuration NVM“部分中完成。

    但是、UniFlash 可以写入 NONMAIN、因此、对具有适当安全配置的映像进行编程时应该不会出现问题。

    马修