Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件: LP-CC1312R7
工具/软件:
我使用 uniflash 版本 9.2.0.5300、而在尝试对我的 EVB LP-CC1312R7 进行编程时会收到以下错误:
错误!
无法读取未定义的属性(读取'DS')
请帮助解决此问题。
我的 PC 上还安装了以下 IT 服务:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-CC1312R7
工具/软件:
我使用 uniflash 版本 9.2.0.5300、而在尝试对我的 EVB LP-CC1312R7 进行编程时会收到以下错误:
错误!
无法读取未定义的属性(读取'DS')
请帮助解决此问题。
我的 PC 上还安装了以下 IT 服务:

您好:
看起来您有 Forcepoint。 我们实际上遇到了与 Forcepoint 类似的问题:
您能否查看以下解决方法是否适合您:
在以下位置调整超时:
“ TICloudAgentHostApp\TICloud\module.js“ src 第 161 行
从 60s (60000) 到 90s (90000)。
您能否:
1) 打开 DOS 命令终端
2) 在终端中、浏览: \TICloudAgentHostApp
3) 在终端中,运行“ticloudagent.bat"文件“文件
需要多长时间才能看到如下输出:

通常只需几秒钟、但使用强制点干扰可能需要几分钟。 所需时间可能因环境而异。 当我看到这个问题,它花了 70-80 秒,因此,我建议 90 秒的超时。 它可能需要更长的时间。
在我前面的屏幕截图中、您可以看到运行 ticloudagent.bat 时输出中的端口号
[报价 userid=“2210" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532152/uniflash-error-cannot-read-properties-of-undefined-reading-ds/5898837 #5898837“]需要多长时间才能看到如下输出: