This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:错误! 无法读取未定义的属性(读取&'DS')

Guru**** 2589580 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532152/uniflash-error-cannot-read-properties-of-undefined-reading-ds

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: LP-CC1312R7

工具/软件:

我使用 uniflash 版本 9.2.0.5300、而在尝试对我的 EVB LP-CC1312R7 进行编程时会收到以下错误:

错误!
无法读取未定义的属性(读取'DS')

请帮助解决此问题。

我的 PC 上还安装了以下 IT 服务:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    看起来您有 Forcepoint。 我们实际上遇到了与 Forcepoint 类似的问题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470555/uniflash-cannot-read-properties-of-undefined-reading-ds

    您能否查看以下解决方法是否适合您:

    在以下位置调整超时:

    “ TICloudAgentHostApp\TICloud\module.js“ src 第 161 行

    从 60s (60000) 到 90s (90000)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    上述扩大超时的建议不能解决问题。

    是否有其他想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS Cloud 或 UniFlash(在线版本)等任何基于云的工具可以连接到目标吗?

    我知道这是一个棘手的问题、但您是否有机会暂时禁用强制点以查看这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指定 uniflash 无法通信的 TI 服务器 URL?

    我正在使用我们的 IT 来解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否:

    1) 打开 DOS 命令终端

    2) 在终端中、浏览:  \TICloudAgentHostApp

    3) 在终端中,运行“ticloudagent.bat"文件“文件

    需要多长时间才能看到如下输出:

    通常只需几秒钟、但使用强制点干扰可能需要几分钟。 所需时间可能因环境而异。 当我看到这个问题,它花了 70-80 秒,因此,我建议 90 秒的超时。 它可能需要更长的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这花了 183 秒Disappointed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将超时时间修改为 200 秒后、我成功刷新了设备。

    但这是很长的等待时间,每次我需要编程。

    是否有其他解决方法来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    花了 183 秒

    请将超时值更改为大于此值的值。 200 秒。

    我试图从我们的 IT 部门获得有关他们为解决问题而采取的措施的更多详细信息 基本上、forespoint 不像 TICloudAgentHostApp 文件夹名称(特别是名称的“iCloud"部分“部分)部分)。 有人提出了一些例外、但我正在试图确定例外是在我们的最后还是在强制点为我们解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的回复速度很慢。 我还建议联系您的 IT 部门、并通过强制通知他们此问题。 也许他们可以用有力的手段来解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 IT 要求提供 uni-flash 使用的端口号/URL。
    请将此信息发送给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我前面的屏幕截图中、您可以看到运行 ticloudagent.bat 时输出中的端口号

    [报价 userid=“2210" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532152/uniflash-error-cannot-read-properties-of-undefined-reading-ds/5898837 #5898837“]

    需要多长时间才能看到如下输出:

    [/报价]