Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507, UNIFLASH, ENERGYTRACE, LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 ENERGYTRACE、 LP-MSPM0G3507
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户使用 XDS110 将软件写入配备 MSPM0G1507 的电路板。
但是、在某些情况下、无法进行 GPIO 控制、或者无法执行对内置闪存的写入、擦除或恢复出厂设置。
使用的工具是“UniFlash v9.1.0“和“CCS v20.1.0“。
Q1:XDS110 的 AUX 中的“TGTSUPPLYOUT"是否“是否可用于除 EnergyTrace 之外的仅写入?
使用 CCS 和 Uniflash、可以从.ccxml 中选择“Probe supplied power“。
下面的参考文档并未明确指出、它不能用于 EnergyTrace 以外的任何用途。
XDS110 调试探针 (PDF)
XDS110 调试探针
Q2:如果 Q1 为“是“、则可提供的 75mA 电流是否正确?
问题 3:如果 Q1 为“是“、那么当“探头供电电源“的“电源隔离“设置为“在最终断开时断开电源“时、写入完成后电源将自动停止是否正确?
XDS110 调试探针 — 第 3.1.2.2 节
此致、
正常