This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:关于 XDS110 的"TGTSUPPLYOUT"

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507, UNIFLASH, ENERGYTRACE, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534990/mspm0g1507-about-tgtsupplyout-of-xds110

部件号:MSPM0G1507
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHENERGYTRACELP-MSPM0G3507

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 XDS110 将软件写入配备 MSPM0G1507 的电路板。
但是、在某些情况下、无法进行 GPIO 控制、或者无法执行对内置闪存的写入、擦除或恢复出厂设置。

使用的工具是“UniFlash v9.1.0“和“CCS v20.1.0“。

Q1:XDS110 的 AUX 中的“TGTSUPPLYOUT"是否“是否可用于除 EnergyTrace 之外的仅写入?
使用 CCS 和 Uniflash、可以从.ccxml 中选择“Probe supplied power“。

下面的参考文档并未明确指出、它不能用于 EnergyTrace 以外的任何用途。
XDS110 调试探针 (PDF)
XDS110 调试探针

Q2:如果 Q1 为“是“、则可提供的 75mA 电流是否正确?

问题 3:如果 Q1 为“是“、那么当“探头供电电源“的“电源隔离“设置为“在最终断开时断开电源“时、写入完成后电源将自动停止是否正确?
XDS110 调试探针 — 第 3.1.2.2 节

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.

    Q1:XDS110 的 AUX 中的“TGTSUPPLYOUT"是否“是否仅用于写入、EnergyTrace 除外?

    是的、可以。 我以前使用这个 AUX 电源为电路板打盹。

    Q2:如果 Q1 为“是“、则可提供的当前 75mA 是否正确?

    我认为它可以为 400mA 供电。

    Q3:如果 Q1 是“是“、那么当“探头供电电源“的“电源隔离“设置为“在最终断开连接时断开电源“时、如果写入完成、电源将自动停止是正确的吗?

    是的、没错、加载后电源会自动移除。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的答复。

    问题 4:使用“探头供电电源“时、是否只需连接“TGTSUPPLYOUT"和“和“GND"即可“即可? 是否有任何其他引脚要连接?

    问题 5:是否可以同时将“TGTSUPPLYOUT"和“和外部电源连接到 3.3V?

    问题 6: 如果 XDS110 本身是旧硬件、是否有任何此功能不起作用的信息?

    在我的环境中、我将“TGTSUPPLYOUT"和“和“GND"连接“连接到 LP-MSPM0G3507 的 V3.3 和 GND、但会出现“Error-267"。“。
    但是、如果外部电源提供 3.3V 电压、则可以将其连接。
    我认为电源冲突可能会导致当前的问题。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    q4:使用“Probe supplied power(探头供电电源)“时、是否只需连接“TGTSUPPLYOUT"和“和“GND"即可“即可? 是否有任何其他引脚要连接?

    这就是我所做的、它是有效的。

    Q5:是否可以同时将“TGTSUPPLYOUT"和“和外部电源连接到 3.3V?

    我不这么认为。

    Q6: 如果 XDS110 本身是旧硬件、是否有任何此方法不起作用的信息?

    我没有关于旧硬件的其他信息。

    虽然您可以检查“TGTSUPPLYOUT"的“的电压输出、但可能您 选择了错误的 TGTSUPPLYOUT 引脚。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    抱歉。 我使用的“分线板“完全错误。

    我明白了。 感谢您的支持。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    抱歉、我还有一个问题。

    Q7:在 Uniflash 中的“Program Load“之后、是否可以停止 XDS110 的电源?

    在我的环境中、使用 CCSv20 时、调试模式结束后会立即切断电源。
    对于 Uniflash v9.2、刷写的程序在“Program Load“之后启动、并继续供电。

    如果您能确认这一点、会有所帮助。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    UNIFLASH 中的配置不会生效、请参阅以下链接生成的 ccxml 文件、它不包括电源隔离配置:

    以下是 CCS 生成的文件:

    因此、我建议您使用 UNIFLASH 打开 ccxml 文件:它在我这边工作

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我已经确认了使用 CCS v12.x 和 v20.x 时的操作、并使用了通过 CCS 创建的.ccxml 文件、但操作不稳定。
    -按原样使用 Uniflash 和闪存启动新会话。 刷写后继续供电。
    - 闪烁后,物理断开 USB 电缆。 如果按原样重新连接、电源将在闪烁后停止。
    -使用 Uniflash 开始一个新会话、从 CCS 开始和完成一个调试会话。 如果返回到 Uniflash 和闪存、电源将在刷写后停止。
    -如果在刷写后电源停止、并且使用 Uniflash 启动了另一个会话、则问题会返回。

    我已经尝试重新启动 PC、更换 XDS110、并更换 USB 电缆、但没有进行任何更改。
    目的是安全地停止电源。 如果以物理方式断开 USB 电缆没有任何变化、这是可以的。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    但操作不稳定。

    看起来 XDS110 的第一个 UNIFLASH 操作将始终在加载固件后为器件供电。

    我不知道该怎么做、UNIFLASH 也许应该执行一些操作来刷新其配置。

    我建议您可以通过“Tools"论坛“论坛检查它是否符合预期、如果您可以在 UNIFLASH 中可靠地重现它。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我明白了。 感谢您的支持。

    此致、
    正常