Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的专家:
我需要使用 闪存中的一些存储空间 (~126KB 至 127KB (1KB)) 来存储数据(校准值,客户数据等)。 不过、我仍无法配置它。 请帮我解决这个问题。
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
工具/软件:
尊敬的专家:
我需要使用 闪存中的一些存储空间 (~126KB 至 127KB (1KB)) 来存储数据(校准值,客户数据等)。 不过、我仍无法配置它。 请帮我解决这个问题。
感谢你的帮助。
嗨、Kaushika、
用户需要首先编辑链接器文件、并为数据保留闪存区域、以确保其中没有其他数据存储。 然后、在程序中、可以使用 MSP DriverLib 函数对保留的存储器区域进行保护、取消保护、读取和写入。 如果您还没有、我建议您查看以下资源:
此致、
Daniel
是的。 我做到了。 现在我不知道我的 driver_linker.cmd 是否正确? 我与原始闪存分开了 1KB。 不过、我仍处于测试阶段。 我需要将一些数据写入 FLASH2 中所需的地址。 然后、我需要确保在更改代码时数据必须可用。 我的意思是、这些数据应该是永久性的、直到我将其擦除。
-uinterruptVectors
--stack_size=512
MEMORY
{
FLASH (RX) : origin = 0x00000000, length = 0x0001FC00 /* 127KB for app */
FLASH2 (RX) : origin = 0x0001FC00, length = 0x00000400 /* 1KB for BSL */
SRAM (RWX) : origin = 0x20000000, length = 0x00001000
BCR_CONFIG (R) : origin = 0x41C00000, length = 0x00000080
BSL_CONFIG (R) : origin = 0x41C00100, length = 0x00000080
}
SECTIONS
{
.intvecs : > 0x00000000
.text : palign(8) {} > FLASH
.const : palign(8) {} > FLASH
.cinit : palign(8) {} > FLASH
.pinit : palign(8) {} > FLASH
.rodata : palign(8) {} > FLASH
.ARM.exidx : palign(8) {} > FLASH
.init_array : palign(8) {} > FLASH
.binit : palign(8) {} > FLASH
.TI.ramfunc : load = FLASH, palign(8), run=SRAM, table(BINIT)
.user_data : {} > FLASH2
.vtable : > SRAM
.args : > SRAM
.data : > SRAM
.bss : > SRAM
.sysmem : > SRAM
.stack : > SRAM (HIGH)
.BCRConfig : {} > BCR_CONFIG
.BSLConfig : {} > BSL_CONFIG
}

首先、取消选择 diver_linker.cmd 生成选项并编辑.cmd 文件。 之后、我重新选择该选项。 则 drivers_linker.cmd 保留下来。
这是.c 代码。
#include "ti_msp_dl_config.h"
// Define 4 sector-aligned flash addresses (must match flash sector boundaries, e.g. 1KB-aligned)
#define USER_FLASH_BASE_1 0x0001F000
#define USER_FLASH_BASE_2 0x0001F400
#define USER_FLASH_BASE_3 0x0001F800
#define USER_FLASH_BASE_4 0x0001FC00
// Data blocks to write (2 x 32-bit = 64-bit each block)
uint32_t userData[4][2] = {
{0xAAAA1111, 0xBBBB2222}, // Data for address 1
{0xCCCC3333, 0xDDDD4444}, // Data for address 2
{0xEEEE5555, 0xFFFF6666}, // Data for address 3
{0x12345678, 0x9ABCDEF0} // Data for address 4
};
// Corresponding flash addresses for each data block
uint32_t flashAddresses[4] = {
USER_FLASH_BASE_1,
USER_FLASH_BASE_2,
USER_FLASH_BASE_3,
USER_FLASH_BASE_4
};
// Flash write function for each 64-bit data block
void write_flash_block(uint32_t address, uint32_t *data)
{
// Unprotect sector
DL_FlashCTL_unprotectSector(FLASHCTL, address, DL_FLASHCTL_REGION_SELECT_MAIN);
// Erase sector before writing
DL_FLASHCTL_COMMAND_STATUS status;
status = DL_FlashCTL_eraseMemoryFromRAM(FLASHCTL, address, DL_FLASHCTL_COMMAND_SIZE_SECTOR);
if (status != DL_FLASHCTL_COMMAND_STATUS_PASSED) {
while (1); // Erase failed
}
// Program 64-bit (2 x 32-bit) word with ECC auto-generated
status = DL_FlashCTL_programMemoryBlockingFromRAM64WithECCGenerated(
FLASHCTL,
address,
data,
2,
DL_FLASHCTL_REGION_SELECT_MAIN
);
if (status != DL_FLASHCTL_COMMAND_STATUS_PASSED) {
while (1); // Write failed
}
}
int main(void)
{
SYSCFG_DL_init();
// Write each data block to corresponding flash sector
for (int i = 0; i < 4; i++) {
write_flash_block(flashAddresses[i], userData[i]);
}
// Toggle LED to show success
while (1) {
DL_GPIO_togglePins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN);
delay_cycles(16000000);
}
}
然后通过调试检查地址、 

有数据值存在、但当我刷写新代码时、这些值不再存在。 全部擦除。
我错了吗? 您能帮我按正确的方式操作吗?
最后、我需要在闪存上永久保存一些配置。 不过、我还是在进行地面测试。
非常感谢您的帮助。
谢谢你。
取消选中“Linker File Generation“、并将自定义链接器文件直接放入项目目录。 我相信您重写存储器时遇到的问题是您在 CCS 中配置的工程造成的。 右键点击您的工程文件夹、然后导航至 Properties -> Debug -> Category -> MSPM0 Flash Settings -> Erase Configuration。 您可以在此处调整要擦除的内存、默认设置很可能是擦除所有主内存。 选择“Erase main memory sectors by range“、然后在以下字段中指定您要擦除的范围。
好的。 谢谢、Daniel。 通过了这一步。
我在刷写代码时遇到另一个错误。
【错误】Cortex-M0P:闪存编程器:映像大小错误。 块的长度为 260、但由于闪存编程器以 64 位进行写入、因此它应该可以被 8 整除
#include "ti_msp_dl_config.h"
/* Address in main memory to write to */
#define MAIN_BASE_ADDRESS (0x0001FC00)
/* Array to write 64-bits to flash. Data must be loaded 32-bits at a time,
* but a single word program is executed. */
uint32_t gDataArray64[] = {0xABCDEF00, 0x12345678};
/*
* 8-bit ECC code array that corresponds with the data in
* gDataArray64MultipleWords1
*/
uint8_t gECCArray[] = {0x67, 0xF9, 0xF6, 0x68, 0xEB};
volatile DL_FLASHCTL_COMMAND_STATUS gCmdStatus;
/* Codes to understand where error occured */
#define NO_ERROR 0
#define ERROR_ERASE 1
#define ERROR_64BIT_W 2
volatile uint8_t gErrorType = NO_ERROR;
int main(void)
{
SYSCFG_DL_init();
/* Erase sector in main memory */
DL_FlashCTL_unprotectSector(
FLASHCTL, MAIN_BASE_ADDRESS, DL_FLASHCTL_REGION_SELECT_MAIN);
gCmdStatus = DL_FlashCTL_eraseMemoryFromRAM(
FLASHCTL, MAIN_BASE_ADDRESS, DL_FLASHCTL_COMMAND_SIZE_SECTOR);
if (gCmdStatus != DL_FLASHCTL_COMMAND_STATUS_PASSED) {
/* If command did not pass, set error flag */
gErrorType = ERROR_ERASE;
}
if (gErrorType == NO_ERROR) {
/*
* Program single flash word (64-bit data) write to flash in main memory
* with ECC enabled. Data must be loaded 32-bits at a time, but a single
* word program is executed. The flash controller hardware will handle
* generating the 8-bit ECC code.
*/
DL_FlashCTL_unprotectSector(
FLASHCTL, MAIN_BASE_ADDRESS, DL_FLASHCTL_REGION_SELECT_MAIN);
gCmdStatus = DL_FlashCTL_programMemoryFromRAM64WithECCGenerated(
FLASHCTL, (MAIN_BASE_ADDRESS), &gDataArray64[0]);
if (gCmdStatus != DL_FLASHCTL_COMMAND_STATUS_PASSED) {
/* If command did not pass, set error flag */
gErrorType = ERROR_64BIT_W;
}
}
/*
* Signal to check the contents of MAIN_BASE_ADDRESS:
* DE AD BE EF
* CA FE BA BE
* DE AD BE EF
* CA FE BA BE
* DE AD BE EF
* CA FE BA BE
* DE AD BE EF
* CA FE BA BE
* DE AD BE EF
* CA FE BA BE
*/
/* Set Breakpoint if error status exists on completion */
if (gErrorType != NO_ERROR) {
__BKPT(0);
}
/* After completion, toggle LED */
while (1) {
DL_GPIO_togglePins(GPIO_LEDS_PORT,
GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN | GPIO_LEDS_USER_TEST_PIN);
delay_cycles(16000000);
}
}
-u _c_int00
--stack_size=0x800
MEMORY
{
FLASH (RX) : origin = 0x00000000, length = 0x0001FC00
NV_FLASH (RWX) : origin = 0x0001FC00, length = 0x00000400
SRAM (RWX) : origin = 0x20200000, length = 0x00008000
BCR_CONFIG (R) : origin = 0x41C00000, length = 0x00000080
BSL_CONFIG (R) : origin = 0x41C00100, length = 0x00000080
}
SECTIONS
{
.intvecs : > FLASH
.text : > FLASH
.const : > FLASH
.cinit : > FLASH
.pinit : > FLASH
.rodata : > FLASH
.ARM.exidx : > FLASH
.init_array : > FLASH
.TI.ramfunc : load = FLASH, run = SRAM, table(BINIT), palign(8)
.binit : > FLASH
.data : > SRAM
.bss : > SRAM
.sysmem : > SRAM
.vtable : > SRAM
.stack : > SRAM (HIGH)
.BCRConfig : > BCR_CONFIG
.BSLConfig : > BSL_CONFIG
}
代码中是否有任何错误? 请您能指导我吗?
确保保留段的对齐方式、并将.intvecs 设置为从 0x00000000 开始。
-uinterruptVectors
--stack_size=512
MEMORY
{
FLASH (RX) : origin = 0x00000000, length = 0x0001FC00
NV_FLASH (RX) : origin = 0x0001FC00, length = 0x00000400
SRAM (RWX) : origin = 0x20200000, length = 0x00008000
BCR_CONFIG (R) : origin = 0x41C00000, length = 0x00000080
BSL_CONFIG (R) : origin = 0x41C00100, length = 0x00000080
}
SECTIONS
{
.intvecs : > 0x00000000
.text : palign(8) {} > FLASH
.const : palign(8) {} > FLASH
.cinit : palign(8) {} > FLASH
.pinit : palign(8) {} > FLASH
.rodata : palign(8) {} > FLASH
.ARM.exidx : palign(8) {} > FLASH
.init_array : palign(8) {} > FLASH
.TI.ramfunc : load = FLASH, run = SRAM, table(BINIT), palign(8)
.binit : palign(8) {} > FLASH
.data : > SRAM
.bss : > SRAM
.sysmem : > SRAM
.vtable : > SRAM
.stack : > SRAM (HIGH)
.BCRConfig : > BCR_CONFIG
.BSLConfig : > BSL_CONFIG
}