This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:在 3.3V 下运行 LVCMOS 的最大允许电流

Guru**** 2559350 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546919/am2431-maximum-allowable-current-for-lvcmos-operating-at-3-3v

器件型号:AM2431


工具/软件:

您好、

由于电路板的设计问题、AM2431 的高电平输出引脚在一段时间内短接到另一个 IC 的低电平输出引脚。

您能否提供在 3.3V 下运行的 LVCMOS 的最大允许电流?

此致、

丰实

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Futoshi

    感谢您的查询。

    已测试的电流范围已在 LVCMOS 电气规格中记录。

    LVCMOS 阻抗为 60R。

    您提到的配置可能不是允许的配置。

    让我与专家核实一下。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Sreenivasa

    感谢您的留言。

    感谢您与专家核实。

    此致、

    丰实

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Futoshi

    请参阅以下专家意见:

    我们不希望在需要输出缓冲器来提供任何显著直流稳态电流的应用中使用我们的输出缓冲器。  我们只期望输出缓冲器在信号改变逻辑状态时提供很大的电流。  预期的唯一直流稳态电流与将信号保持在弱上拉电阻器的相反逻辑状态有关。

     

    在这种争用条件下出现的峰值电流可能非常高、并可能损坏一个或两个器件。  它们绝对不应允许两个输出缓冲器的源阻抗限制电流。  它们需要解决冲突、或在两个器件之间插入一个限流电阻器。  但是、如果信号需要以快速切换速率运行、那么这个限流电阻器可能会对信号质量产生重大影响。

     

    我们并不定义最大直流电流。  我们只定义一个输出电流运行条件、在这种条件下、我们知道输出缓冲器能够驱动低于 VOL 限制或高于 VOH 限制的信号。  如果他们将电流限制为低于 3mA(这是用于 VOH 的输出电流运行条件)、则这些条件应该没有问题

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Sreenivasa

    我知道尚未定义最大电流。

    但是、由于 IOH 定义为 9mA 、因此在 9mA 范围内应该是可以接受的。

    请您确认一下。

    7.7.6 LVCMOS 电气特性

    此致、

    丰实

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Futoshi

    谢谢你。

    请参阅以下专家意见:

    以下列表适用于 1.8V 电源。 您可以使用 3.3V 电流。

    我们不定义最大直流电流。  我们只定义一个输出电流运行条件、在这种条件下、我们知道输出缓冲器能够驱动低于 VOL 限制或高于 VOH 限制的信号。  如果他们将电流限制为小于 3mA(这是用于 VOH 的输出电流运行条件)、则这些条件应该没有问题

    电流消耗的预计持续时间是多久?

    对于 3.3V 电压、 以下是应遵循的规格  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Sreenivasa

    30mA 电流流动 200ms。

    假设在这些情况下不会受到损害、是否合理?

    此致、

    丰实

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Futoshi

    谢谢你。

    这不是我们测试过的用例。

    在 200ms 内、30mA 电流看起来很高。

    不建议这样做、建议进行设计更改。

    此致、

    Sreenivasa.