工具/软件:
您好、
由于电路板的设计问题、AM2431 的高电平输出引脚在一段时间内短接到另一个 IC 的低电平输出引脚。
您能否提供在 3.3V 下运行的 LVCMOS 的最大允许电流?
此致、
丰实
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Futoshi
请参阅以下专家意见:
我们不希望在需要输出缓冲器来提供任何显著直流稳态电流的应用中使用我们的输出缓冲器。 我们只期望输出缓冲器在信号改变逻辑状态时提供很大的电流。 预期的唯一直流稳态电流与将信号保持在弱上拉电阻器的相反逻辑状态有关。
在这种争用条件下出现的峰值电流可能非常高、并可能损坏一个或两个器件。 它们绝对不应允许两个输出缓冲器的源阻抗限制电流。 它们需要解决冲突、或在两个器件之间插入一个限流电阻器。 但是、如果信号需要以快速切换速率运行、那么这个限流电阻器可能会对信号质量产生重大影响。
我们并不定义最大直流电流。 我们只定义一个输出电流运行条件、在这种条件下、我们知道输出缓冲器能够驱动低于 VOL 限制或高于 VOH 限制的信号。 如果他们将电流限制为低于 3mA(这是用于 VOH 的输出电流运行条件)、则这些条件应该没有问题
此致、
Sreenivasa.
你好 Futoshi
谢谢你。
请参阅以下专家意见:
以下列表适用于 1.8V 电源。 您可以使用 3.3V 电流。
我们不定义最大直流电流。 我们只定义一个输出电流运行条件、在这种条件下、我们知道输出缓冲器能够驱动低于 VOL 限制或高于 VOH 限制的信号。 如果他们将电流限制为小于 3mA(这是用于 VOH 的输出电流运行条件)、则这些条件应该没有问题
电流消耗的预计持续时间是多久?
对于 3.3V 电压、 以下是应遵循的规格

此致、
Sreenivasa.