This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:是否可以在不进入 IDE 设置中的 VTREF 的情况下进行调试?

Guru**** 2963420 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540402/tmdsemu110-u-is-it-possible-to-debug-without-entering-vtref-in-the-ide-settings

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: CC2651R3SIPA

工具/软件:

大家好!

使用 TMDSEMU110-U 调试 CC2651R3SIPA 时、
我‘CC2651R3SIPA 的电源电压必须输入到 TMDSEMVU110-U 侧的“VTREF"端“端子上。
这是正确的吗?
或者是否可以在不输入到 IDE 设置中的 VTREF 的情况下进行调试?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    让我带大家进入硬件团队来对此进行评论。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的帮助、

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [~userid=“584182" url="“ url="‘“‘/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540402/tmdsemu110-u-is-it-possible-to-debug-without-entering-vtref-in-the-ide-settings “]我知道 CC2651R3SIPA 的电源电压必须输入到 TMDSEMVU110-U 侧的“VTREF"端“端子。
    这是正确的吗?

    如果我正确理解了您的问题、则 CC2651R3SIPA 的 VDDS 网络必须连接到 TMDSEMU110-U JTAG 连接器的 TVRef(或 VTRef)引脚。 但是、JTAG/SWD 规范规定该引脚是一个检测引脚、用于检测器件上是否存在电压 、或者是否存在  不会 用于为器件供电。 此外、在 TMDSEMU110-U 设计中、TVRef 引脚也会为 I/O 电压转换器供电、因此 JTAG/SWD 信号会与目标的电源匹配。  

    我们的 LaunchPad 设计使用此引脚作为电源电压引脚、这是为了方便开发套件、但它偏离 JTAG 标准。  

    或者在 IDE 设置中不输入 VTREF 就可以进行调试吗?

    如果在“Target Configuration“设置中选择“Target supplied Power“、则此选项将被屏蔽

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    感谢您的答复。

    如果您在“Target Configuration settings
    中选择“Target Provided Power“、则会屏蔽此选项

    这‘着是否可以在不向 TMDSEMU110-U 侧的“VTREF"终端“终端施加电压的情况下进行调试和固件更改?

    TMDSEMU110-U 和 CC2651R3SIPA 设计用于通过 TDI 和 TDO 两条线路进行访问。 此设计是否有任何问题?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    您能回答这个问题吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    您能回答这个问题吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ITO、

    请为延误道歉;我在过去的两周里被忽视了。

    [quote userid=“584182" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540402/tmdsemu110-u-is-it-possible-to-debug-without-entering-vtref-in-the-ide-settings/5938873‘是否意味着可以在不向 TMDSEMU110-U 侧的“VTREF"终端“终端施加电压的情况下进行调试和固件更改?

    编号 调试探针 TMDSEMU110-U 必须将 VDDS 连接至 VTRef 引脚、以便正确检测目标器件上的电压。 否则将触发错误 267、如下面的 Debugging JTAG 页面中所示:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    [引述 userid=“584182" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540402/tmdsemu110-u-is-it-possible-to-debug-without-entering-vtref-in-the-ide-settings/5938873 ]TMDSEMU110-U 和 CC2651R3SIPA 设计用于通过 TDI 和 TDO 两行进行访问。 此设计是否有任何问题?

    不客气。 CC2651R3SIPA 可在 4 线制 JTAG 或 2 线制 cJTAG 模式下运行。 4 线制 JTAG 需要 TDI/TDO/TRST / TMS(加上复位以正确刷写器件)。 与 4 线制 JTAG 相比、2 线制 cJTAG 在这类器件中的运行没有功能限制、并且其优点是仅使用两根导线。   

    希望这对您有所帮助、

    Rafael