This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AD7389-4 MCU-PLUS-SDK:CAN't 从 AD7389-4 ADC 获取正确的数字输出。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1550952/mcu-plus-sdk-am273x-can-t-get-correct-digital-output-from-ad7389-4-adc

部件号:AM273X - MCU-PLUS-SDK


工具/软件:

您好支持团队:

我使用 AM273x EVM MSS_SPIB 来控制 AD 的 AD7389-4 ADC 芯片组。 我的 SPI 代码可以很好地在 AD7389-4 的寄存器之间写入数据。

但是、当向模拟通道 1 提供 10KHz 正弦波信号时、无法读回正确的数字输出。

在 AM273x 侧、我使用了 4 引脚 SPI 模式 2(根据 AD 的支持工程师建议)。 SPI 时钟为 2.5MHz

在 AD7389-4 端,我使用了单线模式,并以 16 的比率进行正常平均过采样。

如果需要、我可以在此处共享我的 SPI 代码以进行审阅。

非常感谢任何建议和建议。 我们在这里被封锁了一段时间。

期待您的答复。

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    我们无法保证 AD  的 AD7389-4 ADC 芯片组正常工作。 我们只能保证发送到 AD AD7389-4 ADC 芯片组的 SPI 读取命令正确无误。 您可以使用 Saleae 捕获来证明这一点。 您应联系 ADI 以获得进一步支持。 您向他们展示了 ADI 的整个设置过程的 Saleae 捕获。 他们应该能够告诉您为什么 AD7389-4 ADC 芯片组无法按预期工作。  

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的答复。 我一定会继续咨询 AD 的支持团队。

    我们在 example.syscfg 文件(目前我将其设置为 2.5MHz) 中)中可以设置的最高 SPI SCLK 是多少、因为我们想知道是否存在采样不足问题?

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    根据数据表、AM273x MIBSPI 可支持高达 25MHz 的频率。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    当我将时钟从 2.5MHz 增加到 20MHz 时、也会出现相同的问题。

    我们可能会遇到 AD7389-4 芯片组的数据速率问题。

    如您所知、目前我们将 AM273x 的 MIBSPI 设置为标准 SPI、并将 AD7389-4 设置为单线模式。 要提高数据速率, MIBSPI(不在标准 SPI 中)是否支持 AD7389-4 的 2 线或 4 线模式?

    或者、AM273x 的 QSPI 可用于支持 AD7389-4 的 4 线模式吗?  

    感谢您的帮助和支持。

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    MIBSPI 不支持 2 线或 4 线模式。

    您可以尝试 QSPI

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的信息和持续支持。

    此致、

    LIN