工具/软件:
您好支持团队:
我使用 AM273x EVM MSS_SPIB 来控制 AD 的 AD7389-4 ADC 芯片组。 我的 SPI 代码可以很好地在 AD7389-4 的寄存器之间写入数据。
但是、当向模拟通道 1 提供 10KHz 正弦波信号时、无法读回正确的数字输出。
在 AM273x 侧、我使用了 4 引脚 SPI 模式 2(根据 AD 的支持工程师建议)。 SPI 时钟为 2.5MHz
在 AD7389-4 端,我使用了单线模式,并以 16 的比率进行正常平均过采样。
如果需要、我可以在此处共享我的 SPI 代码以进行审阅。
非常感谢任何建议和建议。 我们在这里被封锁了一段时间。
期待您的答复。
此致、
LIN