This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:如何扩展引导加载程序闪存大小

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1551842/mspm0g1107-how-to-extend-bootloader-flash-size

器件型号:MSPM0G1107
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

您好的团队、

客户希望将引导加载程序闪存大小从 0x2000 扩展到 0x4000。 它们修改 mspm0g3507.sct 内 IROM 地址的值。 但这是不可能的。

请说明有关如何扩展引导加载程序闪存大小的完整且正确的方法。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    即客户开发自己的引导加载程序工程?

    如果是、请将下面的 configrue 作为示例:

    LR_IROM1 0x00000000 0x00004000  {    ; load region size_region
      ER_IROM1 0x00000000 ALIGNALL 8 0x00004000  {  ; load address = execution address
       *.o (RESET, +First)
       *(InRoot$$Sections)
       .ANY (+RO)
       .ANY (+XO)
      }
      RW_IRAM2 0x20200000 0x00008000  {  ; RW data
       .ANY (+RW +ZI)
       .ANY (.ramfunc)
      }
    }

    构建后映射文件:

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    谢谢你。 我将与客户讨论。 谢谢你。