This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:未使用的 GPIO 引脚配置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552149/mspm0g3507-unused-gpio-pin-configuration

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

您好、Guru、

如果有一些未使用的引脚、您建议使用哪种模式?

有很多种情况(引脚处于悬空状态,与 GND...相连) 等)

1.无配置 — 高阻态

2. GPIO 输出低电平

3. GPIO 输入+内部上拉

4.  GPIO 输入+内部下拉

5.模拟输入+无内部电阻。

我参考了“MSPM0G3507 低功耗测试和指导“文档。 但没有明确的答案。  

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    [引述 userid=“638650" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552149/mspm0g3507-unused-gpio-pin-configuration

    1.无配置 — 高阻态

    2. GPIO 输出低电平

    3. GPIO 输入+内部上拉

    4.  GPIO 输入+内部下拉

    5.模拟输入+无内部电阻。

    [/报价]

    此处列出的所有内容均有效、不会增加功耗。 顺便说一下、选项 1 和选项 5 是相同的。

    为了获得更好的 ESD 性能、选项 2/3/4 将更好。

    -该表显示在 G3507 数据表中。

    B.R.

    Sal