Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507工具/软件:
您好、Guru、
如果有一些未使用的引脚、您建议使用哪种模式?
有很多种情况(引脚处于悬空状态,与 GND...相连) 等)
1.无配置 — 高阻态
2. GPIO 输出低电平
3. GPIO 输入+内部上拉
4. GPIO 输入+内部下拉
5.模拟输入+无内部电阻。
我参考了“MSPM0G3507 低功耗测试和指导“文档。 但没有明确的答案。

提前感谢您