Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT
工具/软件:
尊敬的团队:
我们计划设计一个选件板(60mm x 60mm 尺寸)、能够 使用工业领域的电机振动传感器数据进行信号处理。 该可选模块将通过 UART 连接到主处理器板。 请建议合适的控制器解决方案、控制器应具有以下特性。 目前、我们选择了 MSP432E401Y、并告诉我们有没有更好的选项。
1) 具有 DSP 功能的 M4 或 M7 内核
2) 应支持 RTOS
3) 应支持外部 SRAM 和 NAND 闪存
4) 应该有 USB 和以太网接口
5) 引脚数应小于 200(板中存在空间限制)