This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用 MSP432E401Y 进行振动传感器可行性检查

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541119/msp432e401y-vibration-sensor-feasibility-check-with-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划设计一个选件板(60mm x 60mm 尺寸)、能够 使用工业领域的电机振动传感器数据进行信号处理。 该可选模块将通过 UART 连接到主处理器板。 请建议合适的控制器解决方案、控制器应具有以下特性。 目前、我们选择了 MSP432E401Y、并告诉我们有没有更好的选项。

1) 具有 DSP 功能的 M4 或 M7 内核

2) 应支持 RTOS

3) 应支持外部 SRAM 和 NAND 闪存

4) 应该有 USB 和以太网接口

5) 引脚数应小于 200(板中存在空间限制)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“593467" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541119/msp432e401y-vibration-sensor-feasibility-check-with-msp432e401y

    1) 具有 DSP 功能的 M4 或 M7 内核

    2) 应支持 RTOS

    3) 应支持外部 SRAM 和 NAND 闪存

    4) 应该有 USB 和以太网接口

    5) 引脚数应小于 200(板中存在空间限制)

    [/报价]

    尊敬的 Jithesh:

     MSP432E 是一个满足您上述所有要求的不错选择。 另一个很好的选择是 https://www.ti.com/product/TM4C1294NCPDT 、它可以支持所有相同的要求。 该 MCU 与 MSP432E401Y 是相同的芯片。 主要区别在于 、MSP432E401Y 基于 TI SimpleLink SDK、而 TM4C1294NCPDT 基于 TivaWare SDK。 TM4C129 系列 MCU 具有更多器件型号、可在存储器大小和外设功能中进行选择。 请使用 TM4C 微控制器产品选型指南 来选择更适合您要求的器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 您好 Charles ,感谢您的信息,需要澄清另外一件事,在 MSP432E 的数据表中,他们提到了集成以太网 phy,所以不需要外部以太网 phy 芯片? 请澄清

    2)  我们可以一次连接闪存和 SDRAM/SRAM 吗? SRAM 和闪存中我们可以连接的最大存储器大小是多少、如果有任何参考设计、请分享一下。

    3)  我还需要知道一件事。 是否需要散热器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 您好 Charles、感谢您提供的信息、需要澄清另外一件事、在 MSP432E 的数据表中、他们提到了集成的以太网 phy、因此不需要外部以太网 phy 芯片? 请澄清

    正确。 您可以节省 BOM 成本、这是该器件的主要优势之一。  

    [引述 userid=“593467" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541119/msp432e401y-vibration-sensor-feasibility-check-with-msp432e401y/5933591

    2)  我们可以一次连接闪存和 SDRAM/SRAM 吗? SRAM 和闪存中我们可以连接的最大存储器大小是多少、如果有任何参考设计、请分享一下。

    [/报价]

    EPI 模块可支持多个芯片选择。 请参阅此基于 TM4C129 MCU 的参考设计、该 MCU 是与 MSP432E 相同的芯片。  https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129SDRAMNVM

    3)  还有一件事我需要知道。 是否需要散热器?

    编号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、非常感谢您提供此信息。 只需分享适用于  MSP432E 的 JTAG 调试器的详细信息和购买链接。 除了 JTAG 之外、我们还有任何调试选项吗? 例如调试 UART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我建议您首先获取用于评估 https://www.ti.com/tool/MSP-EXP432E401Y 的开发板。 该板具有集成式 XDS110 调试探针。 无需外部调试探针。 构建自己的定制电路板后、您可以购买 XDS110 或 XDS200 调试探针来连接电路板上的 JTAG 端口。 这两种都是常用的选项。  

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU200-U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以  在同一应用中使用 TM4C1294NCPDT 而非 MSP432E401Y? 所有功能和引脚排列都相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想知道哪种芯片最长使用寿命和支持度最高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、建议在此振动分析中使用一个支持机器学习的控制器芯片组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以  为同一应用使用 TM4C1294NCPDT 而不是 MSP432E401Y? 所有功能和引脚排列都相同?

    当然、您可以使用 TM4C129NCPDT。  TM4C129NCPDT 是与 MSP432E401Y 相同的芯片。 唯一的区别是 TM4C129 系列 MCU 基于 TivaWare SDK、而 MSP432E401Y 基于 SimpleLink SDK。 使用 SimpleLink SDK 可以让您更轻松地了解其他 TI 产品、这些产品也会使用 SimpleLink SDK 进行应用开发。 我们正在积极支持和推广 TM4C 产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TM4C129 和 MSP432E 是相同的器件、因此使用寿命和支持将相同。