This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1549204/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357


工具/软件:

我想检查是否有办法进行非侵入式连接、让调试器可以使用 TMS570LC4357 HDK 来建立 JTAG 调试连接、而不会停止/暂停已在运行的 CPU。 我发现每当连接时、似乎会暂停正在运行的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veena:

    对延迟深表歉意。

    按照以下步骤与内核进行非侵入式连接:

    1.先启动目标配置:

    2.现在连接到目标核心:

    3.连接到目标后,它会显示您连接之前的代码的确切位置,即在汇编代码中。

    4、现在您还可以看到内核正在执行的 C 代码,要做到这一点,我们需要 做“加载符号“

    现在、正如您所看到的、它还将指出 c 代码、其中磁芯现在停止了:

    5.现在您可以再次点击“恢复“按钮,进一步执行代码:

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagdish、

    感谢您的答复。 如上文第 4 步所述。 磁芯停止运转。 我想知道是否可以在不暂停核心的情况下进行连接、因为我们需要不暂停核心的连接? 对于我正在处理的用例、我需要在不暂停的情况下以连续刷新模式调试/分析数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veena:

    感谢您的回复。 如上文第 4 步所述。 磁芯停止运转。 我想知道是否可以在不暂停核心的情况下进行连接、因为我们需要不暂停核心的连接? 对于我正在处理的用例、我需要在不暂停的情况下以连续刷新模式调试/分析数据?

    我认为这是不可能的,我看不到任何与之相关的设置。

    通常、这种暂停不会干扰任何执行序列。 它将停止一次并显示重新连接调试器时内核的确切位置。 然后、您可以保持内核持续执行、并且还可以启用变量和存储器窗口的持续刷新以持续监控、而无需进一步暂停。

    --
    此致、
    Jagadish。