This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:在 SysConfig 初始化期间读取 ADC3/4 寄存器时出现数据故障

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2632-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1550497/am2632-q1-data-fault-when-reading-adc3-4-registers-during-sysconfig-initialization

器件型号:AM2632-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

我面临的问题与我自己的项目中的相关问题相同。 无法在调试器中以及运行期间读取所有 ADC3 和 4 寄存器。 尝试读取寄存器会导致跳转到 HwiP_USER_DATA_ABORT_HANDLER_C 配置与通过 SysConfig 完成的可正常工作的 ADC0-2 配置相同(直接复制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:

    对迟来的答复表示歉意。

    您能否查看并告诉我您正在使用的 AM2632-Q1 的完整可订购器件型号是什么? 例如、它是否类似于 AM2634CODFHMZCZRQ1? 问这个问题、因为器件型号是 AM2634CO d. FHMZCZRQ1 启用了 3 个 ADC、这是标准模拟型号。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni