Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2632-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2632-Q1主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具/软件:
我面临的问题与我自己的项目中的相关问题相同。 无法在调试器中以及运行期间读取所有 ADC3 和 4 寄存器。 尝试读取寄存器会导致跳转到 HwiP_USER_DATA_ABORT_HANDLER_C 配置与通过 SysConfig 完成的可正常工作的 ADC0-2 配置相同(直接复制)。