This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:使用适用于 MSPM0L1306 的 UniFlash 自动执行基于 J-Link IP 的刷写、无需手动选择探头弹出窗口

Guru**** 2842560 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555034/mspm0l1306-automating-j-link-ip-based-flashing-with-uniflash-for-mspm0l1306-without-manual-probe-selection-popup

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSEGGER

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我正在开发一个使用 MSPM0L1306 微控制器和通过 J-Link Pro 调试器刷写软件的项目。 我创建了一个基于 Python 的自动化包、使用 UniFlash Windows CLI(从 UniFlash 工具生成)来刷写固件。 当通过 USB 连接 J-Link 时、刷写过程可无缝进行。
但是、当我切换到以太网并使用 J-Link Configurator 配置 IP 连接时、UniFlash 显示“J-Link Probe Selection“弹出窗口、指示 USB 连接失败。 手动选择 IP 连接的 J-Link 后、刷写将成功继续。

我的目标是完全自动执行此过程、而无需与弹出窗口进行手动交互。 我已经尝试通过 IP 使用预先 JLink.exe 连接并编写连接脚本、但 UniFlash 仍默认为 USB 并提示手动选择。

是否可以配置 UniFlash 或该 .ccxml 文件以使 IP 连接具有优先级、或抑制弹出窗口并自动使用可用的以太网连接 J-Link?

提前感谢您。

此致、
Walid

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walid:

    我不是 Uniflash 专家、但我们大多数需要自动刷写的客户通常使用包含命令行的 Uniflash 生成软件包。 用户只需调用命令行即可执行该操作。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    感谢您的响应、是的、我使用了这个 uniflash 生成的软件包 、但我的问题是如何将默认连接类型更改为 IP 而不是 USB 以避免 与弹出窗口进行手动交互

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我让 STDO 团队获得更多支持。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walid:

    我建议直接联系 SEGGER 支持。 也许这是可以在 J-Link 脚本文件中配置的文件? 在任何情况下,他们会最了解。

    谢谢

    Ki