This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Stellaris ICDI_DRIVERS:SILIKON Mac 上的 VM (Parallels Desktop) 有问题?

Guru**** 2931990 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1557460/stellaris_icdi_drivers-problem-with-vm-parallels-desktop-on-a-silikon-mac

部件号:Stellaris ICDI_DRIVERS
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLTM4C123GH6PM

工具/软件:

直到现在、我才能够在 (Intel) Mac 上的虚拟机中完美地使用 Tiva C Stellaris Launchpad。

现在我有了一台新的 (Silicon) Mac、ICDI 驱动程序不会安装。

与 M 处理器配合使用的 Mac 是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     请从 https://www.ti.com/tool/STELLARIS_ICDI_DRIVERS 下载 ICDI 驱动程序。 如果你的新 MAC 基于苹果自己的 M 处理器,那么我认为它不会起作用。 我们没有适用于 Apple 的 M 处理器平台的驱动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回复–这让事情变得清晰(即使它不是我希望的...)。

    您认为将会有更新吗?

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     很遗憾、没有更新 ICDI 驱动程序的计划。  

     我建议:

     1.使用基于 Intel 的 Mac。 我不是一个 Mac 用户,但我的理解是,在旧的 MacOS 中,你可以双启动或在模拟模式下运行,因为你已经在旧的 Mac 计算机上。

     2.不确定您拥有的 Stellaris LaunchPad。 如果您在使用 EK-TM4C1294XL LaunchPad、它有一个用于外部调试探针的连接器 (U6)。 您也可以使用 XDS110 或 XDS200 等调试探针、并且 CCS 等 TI 工具链支持 Mac。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 (TM4C123GH6PM)–我可能会找到一种方法(也许... Slight smile