Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL、 TM4C123GH6PM
工具/软件:
直到现在、我才能够在 (Intel) Mac 上的虚拟机中完美地使用 Tiva C Stellaris Launchpad。
现在我有了一台新的 (Silicon) Mac、ICDI 驱动程序不会安装。
与 M 处理器配合使用的 Mac 是否有任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C123GH6PM
工具/软件:
直到现在、我才能够在 (Intel) Mac 上的虚拟机中完美地使用 Tiva C Stellaris Launchpad。
现在我有了一台新的 (Silicon) Mac、ICDI 驱动程序不会安装。
与 M 处理器配合使用的 Mac 是否有任何问题?
您好、
请从 https://www.ti.com/tool/STELLARIS_ICDI_DRIVERS 下载 ICDI 驱动程序。 如果你的新 MAC 基于苹果自己的 M 处理器,那么我认为它不会起作用。 我们没有适用于 Apple 的 M 处理器平台的驱动程序。
您好、Michael:
很遗憾、没有更新 ICDI 驱动程序的计划。
我建议:
1.使用基于 Intel 的 Mac。 我不是一个 Mac 用户,但我的理解是,在旧的 MacOS 中,你可以双启动或在模拟模式下运行,因为你已经在旧的 Mac 计算机上。
2.不确定您拥有的 Stellaris LaunchPad。 如果您在使用 EK-TM4C1294XL LaunchPad、它有一个用于外部调试探针的连接器 (U6)。 您也可以使用 XDS110 或 XDS200 等调试探针、并且 CCS 等 TI 工具链支持 Mac。