Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LP-AM243, AM2434
主题中讨论的其他器件:Sysconfig、 AM2434
工具/软件:


尊敬的 TI 支持团队:
您能告诉我哪个 SysConfig 版本和变体适用于我们的环境吗?
我使用 LP-AM243 电路板。
OPN#:LP-AM243
印刷电路板编号:PROC109A (001)
如下面的电路板信息所示
proc109a_sch
我认为电路板具有“XAM2434BSFGHIALX"。“。
我已经确认 CPU 上的标记为“AM2434B"。“。
我还将使用“Motor control SDK for AM243x Ver. 9.2.0.09“。
当我设置“SysConfig 1.23.0“、然后在 Code Composer Studio 20.2.0.12 上显示 example.syscfg 时、
我只能在“选择设备“对话框中选择以下选项。
------------------------
选择设备
器件:AM2434
封装:FCCSP (ALX)
------------------------
当我设置“SysConfig 1.24.0“、 然后在 Code Composer Studio 20.2.0.12 上显示 example.syscfg 时、
我在 Select Device(选择设备)对话框中有 3 个变体替代方案。
----------------------------
选择设备
器件:AM2434
封装:FCCSP (ALX)
型号:AM2434-E / AM2434-F/AM24324-D
----------------------------
如果我找到 AM2434-B 变体、我会使用它。 但未显示修订版 B。
哪一项更适合使用 SysConfig 1.23.0 或 1.24.0?
如果我要使用 1.24.0、应该使用什么变体?
提前感谢。
此致、
Dai