This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:什么 SysConfig 版本和型号适用于 PCB#:PROC109A

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LP-AM243, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1558081/lp-am243-what-sysconfig-version-and-variant-is-suitable-for-pcb-proc109a

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:SysconfigAM2434

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

您能告诉我哪个 SysConfig 版本和变体适用于我们的环境吗?

我使用 LP-AM243 电路板。
OPN#:LP-AM243
印刷电路板编号:PROC109A (001)

如下面的电路板信息所示
proc109a_sch
我认为电路板具有“XAM2434BSFGHIALX"。“。
我已经确认 CPU 上的标记为“AM2434B"。“。

我还将使用“Motor control SDK for AM243x Ver. 9.2.0.09“。

当我设置“SysConfig 1.23.0“、然后在 Code Composer Studio 20.2.0.12 上显示 example.syscfg 时、
我只能在“选择设备“对话框中选择以下选项。
------------------------
选择设备
器件:AM2434
封装:FCCSP (ALX)
------------------------

当我设置“SysConfig 1.24.0“、 然后在 Code Composer Studio 20.2.0.12 上显示 example.syscfg 时、
我在 Select Device(选择设备)对话框中有 3 个变体替代方案。
----------------------------
选择设备
器件:AM2434
封装:FCCSP (ALX)
型号:AM2434-E / AM2434-F/AM24324-D
----------------------------

如果我找到 AM2434-B 变体、我会使用它。 但未显示修订版 B。

哪一项更适合使用 SysConfig 1.23.0 或 1.24.0?
如果我要使用 1.24.0、应该使用什么变体?

提前感谢。
此致、
Dai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    使用 SysConfig 1.23.0 或 1.24.0 哪一项更好?

    用于电机控制的 SysConfig 工具的建议版本为 v1.20。 请参阅  RELEASE_NOTES 以了解详细信息。

    如果我能在 Variant 中找到 AM2434-B、我会使用它。 但未显示修订版 B。

    选项 D/E/F 是指器件的特性。 请参阅 第 9.1.2 节“器件命名约定“  有关详细信息、请参阅 AM243x 器件数据表的第三部分。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:
    感谢您的及时支持。 一切都已清除。

    我将使用 SysConfig Ver. 1.20 以下是电机控制 SDK 的发行说明。
    以前 、我尝试使用 MCU+ SDK。 在此环境中、SysConfig 已自动更新为使用 1.23.0 版。 所以我混淆到上限版本最好使用。

    我发现 “XAM2434BSFGHIALX"是“是“2434-F",“,而、而不是“2434-B"。“。

    此致、
    Dai