This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:使用 XDS110 调试探针进行 2.5V 编程 — 辅助功能电压电平问题。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554736/lp-mspm0l1306-2-5v-programming-using-xds110-debug-probe---aux-functions-voltage-level-issue

器件型号:LP-MSPM0L1306


工具/软件:

TI 团队好!

摘要:

关于使用 XDS110 Debug Probe 进行 2.5V 编程、点击“Test Connection“即可

  1. 值为'–267'(0xfffff5)。 标题为“C_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。“。
  2. 在辅助输出的引脚 2 (TGT Supply Out) 和 4 (GND) 之间获取大约 15mV 的电压电平。

请验证 CCS 工具中的连接和设置、并建议解决错误

详细信息:

我们使用  CCS 工具中的以下连接和设置尝试了 2.5V 编程:  

引脚连接:

CCS 设置:

保存 (Ctrl+S) 并点击“Test Connections“后、出现以下错误。

错误详细信息:

----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------

C:\Users\Selvam\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\ ccs2000\0\0\BrdCraft\testBoard.dat

----- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------

该实用程序选择了 100/110/510 类产品。

此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。

库构建日期为“2024 年 11 月 19 日“。

库构建时间为“02:44:07“。

库软件包版本为“20.0.0.3264"。“。

库组件版本为“35.35.0.0 “。

控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'–267'(0xfffff5)。 标题为“C_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。“。

解释如下:

控制器无法检测到有效的目标电源。

检查目标 JTAG 连接和/或连接设置、并指定电压电平。

谢谢

Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要按如下方式连接目标电压检测引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的答复。

    我的理解是: 我们还需要将 辅助分线板的“目标电压检测引脚 3“连接到  TI 14 引脚侧的 VTREF 引脚 5。  

    因此、连接图将如下所示:

    请验证我的理解。

    谢谢

    Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用来输出电压的辅助分线板。 您仍需要连接 VTREF 引脚进行电压检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请 阐明 “从何处 连接 VTREF 引脚 — TI14 连接器的引脚 5 “?

    谢谢

    Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 VDD 连接到我们的电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请问哪块板(=我们的板)有 VDD 针脚?
    如上所述、VDD 引脚并不表示“Aux 分线板“TGTVDD (SENSE) 引脚。
    此外、目标板上没有 VDD 引脚。
    请提供我们在下面使用的三个电路板的引脚详细信息、下面我来阐明需要使用哪些电路板引脚来连接  VTREF 引脚 — TI14 连接器的引脚 5 “

    谢谢
    Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TGTSUPPLYOUT 或 MCU_2V5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    仍然存在“控制器无法检测到有效的目标电源“的相同错误。  

     TGTSUPPLYOUT 和 Aux 的接地端之间没有电压。 输出。

    谢谢

    Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何疑问吗? 如果是、您可以尝试使用相同的连接并尝试在 LaunchPad 上下载 MSPM0。