请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634-Q1工具/软件:
背景:我们基于 MMCSD 模块实现了 SDIO。 我们首先发送 CMD52 复位命令和 CMD5 命令。
问题: 即使 CSL_MMC_RSP10 有值、我们也无法获得响应值。 有关更多详细信息、请参见下图。
CSL_MMC_RSP10 (0x48300210) 的值为 0x30FFFF00、且 TRANS.RESPONSE[0]的值为 0。 您可以在 Memory 和 CIO 视图中分别看到两个值。
它会导致所有后续命令出现响应延迟。
如何修复此错误的回复订单?