This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:can't 获取响应值、即使 CSL_MMC_RSP10 在 MMCSD 模块中具有值也是如此。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559367/am2634-q1-can-t-get-response-value-even-if-csl_mmc_rsp10-has-value-in-mmcsd-module

器件型号:AM2634-Q1


工具/软件:

背景:我们基于 MMCSD 模块实现了 SDIO。 我们首先发送 CMD52 复位命令和 CMD5 命令。

问题: 即使 CSL_MMC_RSP10 有值、我们也无法获得响应值。 有关更多详细信息、请参见下图。

 CSL_MMC_RSP10 (0x48300210) 的值为 0x30FFFF00、且 TRANS.RESPONSE[0]的值为 0。 您可以在 Memory 和 CIO 视图中分别看到两个值。

它会导致所有后续命令出现响应延迟。

如何修复此错误的回复订单?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    感谢您的联系。 我们这个模块的专家目前还没有。 请期待对此的响应延迟。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 暂时添加延迟后、我们现在可以获得响应。