Other Parts Discussed in Thread: AM2612, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2612主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好!
我想检查 ZNF 封装是否可以支持具有 2 个 MII 端口的 EtherCAT。我们目前在 AM2612 ZFG 封装上有一个工作系统、并正在尝试了解改用较小 ZNF 封装的可行性。
使用采用 ZNC 封装的最新 SysConfig 工具以及 与我们使用的 ZFG 封装相同的 PR0_PRU0_GPIOx 和 PR0_PRU1_GPIOy 引脚映射、似乎它应该起作用。
您能否证实这一点?
谢谢!
-- Gunter