This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:带 2 端口 EtherCAT 的 ZNF 软件包

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561803/am2612-znf-package-with-2-port-ethercat

器件型号:AM2612
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我想检查 ZNF 封装是否可以支持具有 2 个 MII 端口的 EtherCAT。我们目前在 AM2612 ZFG 封装上有一个工作系统、并正在尝试了解改用较小 ZNF 封装的可行性。

使用采用 ZNC 封装的最新 SysConfig 工具以及 与我们使用的 ZFG 封装相同的 PR0_PRU0_GPIOx 和 PR0_PRU1_GPIOy 引脚映射、似乎它应该起作用。

您能否证实这一点?

谢谢!

-- Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunter 抱歉耽误您的时间。

    是的、所有 AM261x 封装都支持 EtherCAT 功能。  

    但是、根据封装中的引脚多路复用功能、可以支持的 PRU ICSS 实例会有所不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ]使用采用 ZNC 封装的最新 SysConfig 工具以及 与我们一直使用的 ZFG 封装相同的 PR0_PRU0_GPIOx 和 PR0_PRU1_GPIOy 引脚映射、似乎它应该有效。

    更多详细信息、请参阅此列表。