This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:调试引导加载程序示例

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563862/mspm0g1507-debug-boot-loader-example

部件号:MSPM0G1507


工具/软件:

您好、

  • 我导入了 Boot_application 和 Bin_sample 映像 CCS 20.2.0 开发工具。
  • 编译两个固件
  • 在引导应用程序上运行调试
  • 通过内存查看加载 Bim_Sample 的 BIN 文件

 我开始 duduggin 与 F10 和 F11 和我看到的源代码,直到程序到达结构跳转到应用程序代码

当然、之后我看不到更多源代码“C"</s>“

是否也有方法可以调试仅适用于该应用程序的源代码。

最后应该是正确的。请勿看到引导代码、而是调试应用程序代码。

最好的考虑

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为没有任何方法可以调试  Bin_sample 映像。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过调试 BIM 项目来加载、而无需擦除之前下载引导的扇区 0x0000?

    或仅加载符号?

    此致、

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会说不 CCS 仅支持使用从 0x0 地址开始的映像进行调试。 在本例中、 Bin_sample 映像不是从 0x0 开始的。 所以,这是不可能的我。