请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSPM0G1507工具/软件:
您好、
- 我导入了 Boot_application 和 Bin_sample 映像 CCS 20.2.0 开发工具。
- 编译两个固件
- 在引导应用程序上运行调试
- 通过内存查看加载 Bim_Sample 的 BIN 文件
我开始 duduggin 与 F10 和 F11 和我看到的源代码,直到程序到达结构跳转到应用程序代码
当然、之后我看不到更多源代码“C"</s>“
是否也有方法可以调试仅适用于该应用程序的源代码。
最后应该是正确的。请勿看到引导代码、而是调试应用程序代码。
最好的考虑
Massimo