This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:I2C 总线电缆长度并驱动附加卡

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715, TCA9517-Q1, TCA9617B, MSPM0G3519, TCA9517, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562578/mspm0g3519-i2c-bus-cable-length-and-driving-addon-card

器件型号:MSPM0G3519
Thread 中讨论的其他器件: TCA9517P82B96、P82B715 、TCA9517-Q1、TCA9617B

工具/软件:

您好:

在我们的项目中,我们有一个主卡和插卡。

在我们的主卡中、我们使用 MSPM0G3519 MCU。

我们的附加卡有 10xTMAG5173-Q1 和 1xTCAL9539-Q1 IC。

从主卡到附加卡的电缆长度应最大约为 80cm。

那么我们应该使用 I2C 缓冲器吗?

在您的网站中、我找到了 TCA9517(I2C 缓冲器必须具有功能安全型)

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9517-q1.pdf?ts = 1757181492228

如果我们必须使用、I2C 缓冲器 IC 应如何放置?

是否必须将其放在 主卡或从属卡上或两者上?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我还  为此找到了 P82B96 和 P82B715 电缆延长器 IC。 哪一个应该更有效、这些 IC 有什么不同? 此外、该 IC 是否有功能安全版本?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想说的是、您可能需要一个 I2C 缓冲器、电缆长度可达 80cm、这是 MCU 光谱特性。 我将把这篇文章移至 TCA9517 以供进一步讨论。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    MSPM0G351x 在 IOL、max = 4mA、0.45V 时具有 ODIO 规格。 在我看来、该器件具有足够的驱动强度。  

    我们可以估算 1cm/1 pF 的布线。 总线上每个器件的 10pF 输入电容器。 Ctotal = 190 pF(负载电容)。 从技术上讲、MCU 本身应该能够支持高达 400 pF 的电容负载、但如果通过增加 TCA9517-Q1 的更多转接驱动能力来让您高枕无忧并满足未来的需求、这不会造成任何影响。  

    MCU 最高可支持快速模式+、因此如果您使用 TCA9517-Q1、则只能支持快速模式 (0kHz-400kHz)。 我们没有 Q1 级 1MHz I2C 缓冲器。  

    TCA9517-Q1 的 VolB 应与 TMAG 和 TCAL 器件非常匹配。 两个器件都有 VIL = 0.3 x VCC。 如果两个器件都在 3.3V 下运行、则 TCA9517-Q1 缓冲器的大输出电压 (VolB = 0.52V) 之间有足够的裕度。  

    连接应类似于 MCU <--> TCA9517-Q1(A 侧)主卡侧<-->从卡<--> TMAG + TCAL

    我认为您不需要两个缓冲器、一个用于主卡和从卡。 我想您可以选择只使用 MCU 旁边的一个。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的答复。

    两个电源都应为 3V3。

    这属于汽车应用。

    如果有  类似  P82B96 和 P82B715 的功能安全型 IC 不足以实现抗噪性能、或者 TCA9517-Q1 是否足以满足我们的应用需求?

    没有适用于 1MHz I2C 的解决方案吗? (功能安全能力是必需的,或者如果您可以提供引脚 FMEA,时基故障率等功能安全数据,这些数据对我们来说就足够了。)

    对于我们 按照您的建议使用 TCA9517-Q1 的情况、我们能否在总线和 ESD 二极管上放置 100 Ω 串联电阻器以实现 ESD 保护?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    两个耗材均应为 3V3。

    TCA9517-Q1 可在此处工作。  

    [报价 userid=“544752" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562578/mspm0g3519-i2c-bus-cable-length-and-driving-addon-card/6020200 ]如果有  类似  P82B96 和 P82B715 的功能安全型 IC 不足以实现抗噪性能、或者 TCA9517-Q1 是否足以满足我们的应用需求?[/报价]

    我们没有 P82B96 和 P82B715 的自动等级。  

    TCA9517-Q1 应足以进行缓冲。 P82B96 可能具有更好的长电缆抗噪性能、但该器件必须成对使用、价格昂贵、并且电压输出非常大、适用于 3.3V 应用((VOL = 1V 最大值)。  

    1MHz I2C 没有任何解决方案吗? (功能安全能力是必需的,或者如果您可以提供引脚 FMEA,时基故障率等功能安全数据,这些数据对我们来说就足够了。)[/报价]

    我们有 TCA9617B 1MHz FM+ I2C 缓冲器、但不适用于汽车版本。  

    我使用了 TI.com 中的以下工具来获取 MTBF/FIT 支持数据:  

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?opn=TCA9517DGKRQ1&cpn=&partNumber=TCA9517DGKRQ1#resultstable

     按照您的建议、对于我们使用 TCA9517-Q1 的场景、我们是否可以在总线上放置 100 Ω 串联电阻器并在 ESD 二极管上放置 100 Ω 串联电阻器以实现 ESD 保护?

    添加了外部电流限制和 ESD 保护。  

    添加 100 欧姆串联电阻将增加下游目标的 VOL。 必须确保 VOL + Vdrop (res)<= VIL (target)。 这取决于系统中的串联电阻值和 PU 电阻。  

    添加 ESD 二极管通常只会添加一位电容。 这通常小于 10 pF 输入电容、并且足够小、不必担心大多数 I2C 系统。  

    此致、

    Tyler

    [/quote]