Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U
工具/软件:
尊敬的 champs:
我在问这个问题。
如果用户希望使用 TMDSEMU110-U 对 MSPM0 系列(例如 G3507)进行编程、请务必确认、 这些引脚应该使用 TMDSEMU110-U 中的哪些引脚?
1.是否来自以下两个信号的 SWDIO(引脚 1)和 SWCLK(引脚 11)?

2.我们感到困惑,什么是用于 NRST?
是引脚 2 (nTRST) 还是引脚 15 (nRESET)?
3.对于 G3507 的 VSS 和 GND、XDS110 的哪些引脚应该用作 3.3V/GND?
不清楚哪个引脚是来自 XDS110 的 3.3V 电压?
请您确认一下吗?